请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好、使用通过 TPS25750 Application Customization Tool 生成的完整闪存二进制数据修补 TPS25750时遇到问题。 如果我们选择低区二进制修补程序运行时没有任何问题并且以 mode ='APP'结束、但以完整闪存二进制读取 INT_EVENT1.PatchLoaded 绝不会给出1。 我在其他线程的此处提到了该行为而不求解、您是否有关于如何解决该问题的一些信息? 或者、如果我们仅用 Low Region 二进制文件进行修补吗?
谢谢!