This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:DCP020505U P2P 是否插入到了 DCR010505U?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283850/dcr010505-is-dcp020505u-p2p-drop-in-to-dcr010505u

器件型号:DCR010505

团队、
DCP020505U (SOIC-12)是否可用作 DCR010505U (SOIC-12)的直接 P2P 直接替代器件?
是否仍然有某种资格将现有的 DCR010505U 设计更新为 DCP020505U ? 还是可以直接在生产线上更换?

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCP02系列非稳压隔离式转换器和 DCR01系列稳压隔离式转换器之间不是直接 P2P。 DCR01的第5节和 DCP02数据表的第6节显示引脚排列和功能略有不同。 如果您计划用 DCP02替换 DCR01、则需要对设计进行调整、以符合数据表中列出的建议。

    此致、