请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51581 主题中讨论的其他器件:LM5158
您好!
可以帮助我们检查是否需要修改此原理图? 或者有任何风险和问题、感谢您的支持并向您学习。
输入电压40V~54V、输出电压= 54V/0.42A

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gary、
请使用 LM5158《升压稳压器设计快速入门计算器》(www.ti.com/.../SNVR511)选择组件。
D37的用途是什么?
R51的额定电压高于50V、可以将其拆分为2个电阻器。
此致、
冯志