This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:次谐波振荡

Guru**** 2510275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282909/lm5020-subharmonic-oscillation

器件型号:LM5020

问题如下。 24V250V 使用 LM5020-2作为反激式转换器 Δ Σ/ 15mA。 反激式转换器实际上正在运行、但信号上有 f_sw/2的次谐波振荡。 占空比会以工作频率的一半进行变化。

这无疑是一个问题、我们将会最近在 EMC 室中遇到这个问题。 LM5020-1具有内部斜率补偿。 这可能会消除这个问题。 但是、我们更倾向于使用 LM5020-2、因为其占空比限制为50%、这也有助于此应用的安全性。 我想这里的补偿出现了问题。 我想澄清一下。  

传输更多信息、如原理图。  


Ciao  
汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    这里的波形是什么?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    它是开关 MOSFET 的漏极电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    波形令人困惑。 还能显示栅极电压吗? 并与我分享原理图。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:  

    我们切换到专用频道、以便客户可以分享原理图等。  

    谢谢再见  
    汉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    请请求您的友谊。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:  

    请您与 Michael 进行私人沟通。  

    谢谢再见  
    汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    请同时请求与 Brigitte 建立友谊。 因此、您可以切换到专用通信模式、以便与她共享原理图等。  

    Ciao  
    汉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    我正在处理这个问题。 不要让他人参与、以节省我们的资源。

    此致、

    冯志