This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:动态更改 ILIM

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278729/tps61376-changing-ilim-dynamically

器件型号:TPS61376

您好、团队成员:

我的客户想知道 TPS61376的 ILIM 是否可以动态更改(即在器件以给定的电流限制启动后)。

例如、如果部分运行、则将 RILIM1电阻切换到不同的 RILIM2、ILIM 会发生变化、还是仅在器件启动时执行?

另外、RILIM 的该读数是否通过电压测量获得? 在这种情况下、是否可以使用 DAC 来控制 ILIM?

此致!

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    理论上、可以通过切换 RLIM 来动态更改 TPS61376的 ILIM。 由于环路的响应时间较长、客户应注意动态调节过程、以确保在开关时刻电流振荡是可接受的。

    可通过监测流经 RLIM 的电流作为基准来读取 ILIM 值。 因此我们无法使用 DAC 来控制 ILIM。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    您能否澄清一点有关如何通过 RLIM 测量电流的信息? 从方框图中可以看出、它几乎像是 ILIM 两端产生的电压并将其与基准电压进行比较、但我可以误解为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    Vref 是内部电压信号。 而是 Vref 通过 RLIM 生成 ILIM 而不是 ILIM 在 RLIM 上生成 Vref。 生成的 ILIM 由内部电流镜进行监控并用作输入电流限制基准。

    此致、

    穆林