This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160简介

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282319/ucd90160-introduction-of-ucd90160

器件型号:UCD90160
主题中讨论的其他器件: UCD9090

大家好、

我们的客户使用 UCD90160。  我们能不能 简单介绍一下 UCD90160?  他们不知道如何使用它。

顺便说一下、90160和9090之间有什么区别?   

感谢您的支持。

此致,

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    其中有许多文档和培训视频。

    此处提供培训视频:

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp  

    用户指南

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvub51 

    您还可以参考以下快速指南。

     e2e.ti.com/.../0844.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    感谢您提供有关  UCD90160的信息!

    我查看 UCD90160和 UCD9090的数据表。

    UCD9090可监控多达10个电压轨、而 UCD90160可监控多达16个电压轨、二者之间的差异不大、对吧?

    此致、

    波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们在研究这种情况。 明天期待更多信息。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请根据您的系统要求选择序列发生器、例如通道数  

    其主要特性非常相似  

    如果您有特殊要求、请告诉我  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    客户想知道如何读取所监控电压的状态信息?

    读取受监控信息的方式有哪些? (如果未使用 GUI)

    如何配置 GPIO 的功能?

    此致,

    波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请按照 https://www.ti.com/lit/pdf/slva385的第4部分 阅读。

    我们建议使用 GUI 进行配置。

    请参阅此处的命令、

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvu352

    此致

    颐和