请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV431A 主题中讨论的其他器件:LMV431
您好!
我们尝试使用 LMV431创建交流电压检测电路、但 在 PSPICE 仿真中看到了相当大的迟滞。
- 我们 希望看到、当蓝色迹线达到大约120V 时、红色迹线变为低电平。
- 然后、当采样电压小于120V 左右时、它应该恢复到高电平。
- 但在仿真中、 当采样信号约为60V 时、红色迹线恢复为高电平。
- 理想情况下、如果使用蓝色激励波形、我应该只会看到一个从高到低到高的转换。
您能帮助我们了解一下这个行为吗?
谢谢、Keith