This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS704:PCN 20230802001.1需要副本!

Guru**** 2504885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282956/tps704-pcn-20230802001-1-need-a-copy

器件型号:TPS704

大家好... 我不想在这里浪费任何人的时间、但 TI 客户支持已将我发送到 E2E 论坛以询问我的"简单"问题-有人能告诉我从哪里检索主题 TI PCN 吗? (或者任何针对此事宜的 PCN?!) 这样应该不会有那么困难、但我指出了在 庞大的 TI 网站上查找 PCN 的存储位置。  

提前感谢您提供任何好的建议或指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    我们并不是将所有 PCN 都保存在存储库中以便外部 TI 访问。 您将必须请求我们、我们可以为您提供。

    请向我发送电子邮件 prakash@ti.com、我可以给您发送一个附件。

    谢谢。

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Prakash!

     非常感谢您今天上午对我有关 E2E 电源管理论坛的查询的答复(昨晚)!  

     我想我非常感激 TI 没有在您的网站上提供一个 PCN/PDN 存储库、供客户按需访问。  我想我尝试了这些文件通常所在的所有典型位置和页面、 ‘s    都没有"成功"让我感到非常沮丧、我非常感谢您在 E2E 论坛上的回复(我不确定这是不是可行的-您的许多客户输入了这么多主题)、我将在未来尝试增加对它的使用!

     所以、我会更好 正式申请获取主题 PCN–20230802001.1的副本 –关于针对多种 TI 器件的模塑和安装化合物的更改。

     我也想请您为我们的客户提供 将来的 PCN 检索?  如果我/我们向 E2E 论坛之一提交类似请求、 或我敢问–我可以向您发送要求副本的直接电子邮件吗?   

     提前感谢您的反馈以及对我们使用 TI 产品的持续支持!

     此致、

     吉姆·索贝斯塔诺维奇(Sobe)