This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40100:输出最小建立时间无法查询;减小ss(软启动)电容无法改变Vout的建立时间

Guru**** 2551180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282689/tps40100-ss-softstart-vout

器件型号:TPS40100

    TPS40100芯片数据表无法查询到最小的输出建立时间;目前遇到一个问题,当在芯片ss(软启动)引脚对GND加100nF电容时,Vout建立时间约4ms;当将ss引脚对GND电容容量减小,例如47nF、10nF等值时,Vout建立时间仍然无法改变,想请教贵司是什么原因?   

      

  

       

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件由美国团队提供支持、请翻译为英语并重新提交主题帖。 该主题将关闭。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曹

    您是否在应用中使用了跟踪功能? 您能将原理图发送给我们吗?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了跟踪功能。 原理图如图所示。

     

    感谢您的回答。

    曹日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS40100启动将跟踪 SS 定义的软启动时间或跟踪输入中的较慢者。  如果看不到 SS 电容降低而导致启动速度更快的情况、请检查 TRKIN 和 TRKOUT 上的上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曹

    请参阅数据表第23页的"软启动和跟踪启动之间的交互"部分。 当您使用跟踪功能控制启动时、软启动不应设置为较短的时间、并且软启动斜坡必须在跟踪回路的覆盖能力范围内。  

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢。

    南锡