This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:TPSM84624和 TPSM84424之间的差异

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624, TPSM84824, TPSM84424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283035/tpsm84824-differences-between-tpsm84624-and-tpsm84424

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件:TPSM84624、、 TPSM84424

尊敬的支持团队:

根据上面的原始问题、我认为 TPSM84824、TPSM84624和 TPSM84424是相同的器件。
价格差异是否是由于不同的配送测试造成的?

如何保证可以流动的电流?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DICE-K、

    它们基于相同的核心器件、但具有不同的电流能力。 因此、每个器件都有不同的额定电流。 624的额定值为6A、426的额定值为4A、它们需要根据数据表中相应的建议运行条件运行。   

    您能否帮助更好地理解您关于"如何保证能够流动的电流?"的问题?

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!
    感谢您的答复。

    我想知道如何保证每个器件的电流额定值。
    例如、三款器件的发货测试方法不同。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice、您好!  

    每个器件的电气特性表明确规定了测试条件基于器件的电流额定值、例如测试4A 引脚并保证4A 引脚电流。  

    谢谢  

    Tahar