This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:2 MHz 频率下降时的电流为多少?

Guru**** 2527450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278795/lm27761-at-what-current-does-the-frequency-drop-from-2-mhz

器件型号:LM27761

LM27761的数据表指出、如果输出电流消耗较低、开关频率可能会从2 MHz 下降。 数据表指出、如果电流消耗足够低、开关频率可能会下降至2kHz。

我考虑将此器件用于敏感的模拟系统、因此我需要确保纹波频率足够高、以便我的信号链可以抑制它。

我找不到有关开关频率从2MHz 开始下降时的电流消耗量的任何信息。 我希望我的系统接近15 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复深表歉意。

    Unknown 说:
    LM27761的数据表指出、如果输出上的电流消耗较低、开关频率可能会从2 MHz 下降。 数据表指出、如果电流消耗足够低、开关频率可能会下降到低至2kHz。[/报价]

    您的理解是正确的。

    Unknown 说:
    我正在考虑将此器件用于敏感模拟系统、因此我需要确保纹波频率足够高、以便我的信号链可以抑制它。

    您能否 在应用中使用 TPS6040x 等非稳压电荷泵? 该系列中有一些固定频率变体。

    应用是什么?

    此致、

    费宾

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的反馈。

    您是否需要我们的进一步支持?

    此致、

    费宾