This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
AEC-Q100的表 A7.1 (如图所示)中针对每个主要应力分量进行的基本计算演示了如何得出元件 (规格)空间和应用(条件)空间之间的可靠性裕度。
TExaS EP 产品的最低资质认证要求为-65C 至+150C 1000个周期。 也就是说、10°C 大于 AEC-Q100且周期数相同……
因此、假如在特定的应用中、由于开关操作、器件会受到 ΔT μ 75°C 的影响、那么:
N_usageEP product =N_test*a_f→N_usage=1000*((215°C)/(75°C))^ m = 67.531个周期
n_usage AECQ product =N_test*a_f→N_usage=1000*((205°C)/(75°C))^ m = 55.817个周期
因此,EP 如果我们在两种情况下都采用参数 m= 4,那么-mx 产品的周期数就略好了吗?
问题是、我们在哪里可以得到 Coffin Manson 参数"m"值来计算 EP 产品的此值? 增强型产品线声称修改了键合线和多种封装特性、从而增强可靠性。 因此、我们有理由认为该参数与 AEC-Q100器件近亲不同(已改进)。
是否有计算器可以检查每个 EP 器件的此项?
您好!
感谢您的联系。 很遗憾、我们没有计算器工具。
https://www.desolutions.com/blog/2014/10/temperature-cycling-testing-coffin-manson-equation/
您可以对相同值使用典型值 m=3。
我已咨询了负责执行此测试的专家、如果我收到他们的反馈、可能需要一段时间的时间、我们会联系您。 感谢您在此期间的耐心等待。
此致!
普拉蒂克
您好、
两位专家都不在办公室。 同时、您可以使用以下计算器工具:
https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp#resultstable
https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html
另请查找以下信息:
不确定 EP 乘积的理论值 m。 但是、这是我们经过测试的数据和计算器工具。
此致!
普拉蒂克
Pratik、您好!
您的专家似乎表示我缺少能够提供答案的故障机制。 然后,我重新表达了他的问题:
-对于这个特定的 P/N ,该部件可以承受多少-55C 到20C 的周期? 同时让专家评估 TI 内部可靠性测试中的相关故障机制、然后返回数字。
是否有官方渠道可以获取多个器件型号的此信息? 对于汽车和航天应用、热循环非常重要、设计人员可通过某些渠道获得此类可靠性数据似乎也是合理的。 能否在内部核实我们是否需要在管理层讨论如何分享这些数据?
此致、
您好、
我会将此消息转发给我们的专家、等待他们的回复。
此致!
普拉蒂克
您好、
这是我们专家的最新回复"此产品符合-65C 至150C 的温度周期条件、可进行500次循环"。 使用指数为4的棺材-曼森模型来评估键合线的 IMC ,相当于-55°C 至20°C 的33,765个周期。"
希望这可以解答您的问题。
此致!
普拉蒂克