This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:DFETF PF 被触发、但数据存储器的 PF 状态中显示了不同的功能、该 DFETF 是否可以正常工作?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283011/bq28z610-r1-dfetf-pf-triggered-but-a-different-function-showed-in-pf-status-in-data-memory-will-this-dfetf-function-work-properly

器件型号:BQ28Z610-R1

电池在系统中停留大约一个月以测试泄漏、CUV 和 DFET PF 都是触发器。 但我们发现 Battery Management Studio 无法读取数据存储器中的 DFETF 或 CFETF 位、而是在同一位置显示 DFW 和 IFC 位。  

然后、我们尝试清除 PF 状态、发现 DFET 和 CFET 都运行良好、电流校准良好、休息期间无偏移。

P.S. DFETF 阈值为-5mA、持续5s。

有2个问题。

1.寄存器页和数据存储器页之间出现不一致的情况、该 DFETF 函数是否正常工作?

2.我们发现在这个 NG 采样的静置期间没有电流,并且重复100次 CUV 仍然没有 PF 被触发,那么是否还有其他可能触发 DFETF 的情况?

谢谢。

e2e.ti.com/.../18650_5F00_2S1P_5F00_3300mAh_5F00_ID2112.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Long 您好、

    上面的图片表示两个不同的寄存器。 一种是指示永久失效的状态(查看触发了什么 PF)。 另一方面、PF 状态 D 是一个用于启用或禁用特定故障功能的寄存器。  

     当 DSG FET 关断时、将触发放电 FET 永久失效、并且它感测到的电流持续时间小于-5mA 阈值长达5s。 根据您的设置、看起来只要放电电流小于 Dsg Current Threshold 这一35mA、DSG FET 就会关闭。  

    在器件处于 RELAX 模式时、您是否看到任何小于-5mA 的电流? 如果需要该电流、则可能需要增加  DFET:关断阈值

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的快速回复。

    我知道这些图片来自 Battery Management Studio 中的寄存器和数据存储器页面。 但是、PF 警报 A/B、PF 状态 A/B 在寄存器和数据存储器页面中都完全对齐。 只有 C 和 D 显示不一致

     似乎是 PF 警报 C。PF 状态 C、PF 警报 D 数据内存页中缺失 DFETF 和 CFETF 指标也是如此。 根据我的理解、DFETF 和 CFETF 应该处于 PF ALERT/STATUS D 中、但数据存储器页面会显示 DFW 和 IFC。 这就是为什么我想知道当 NG 电池在寄存器页面中显示 DFETF 故障时会出现任何错误或错误。

    此外、Dsg Current Threshold 和 Quit Current 是当监测计从 DISCHARGE 模式变为 RELAX 模式时的值、它不应影响 FET 操作。 我曾尝试将电池分解为 CUV (DFET 关断)并再次重复放电、但在电子负载和测量电流寄存器中都未观察到电流、因此很难理解为什么 PF 工作和关断时触发 DFETF。

    我想知道、DFETF 或 CFETF 函数假设正常工作? 因此、我们可以增大 PF 阈值、或者我们可以考虑禁用这些 PF 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Long 您好、

    我看到您对寄存器对齐的担忧了。 缺少的三个寄存器是私有的且隐藏的。 这些内容不应更改或修改。  

    也许我需要重新表述我的最后一个问题。 在 DSG FET 关断时、监测计感应到的电流是否小于-5mA? 如果为真、DFETF 函数将触发。 DFETF 和 CFETF 应正常工作。 这些功能是为了确保 FET 正常工作。 如果您的应用需要大于(绝对值)默认阈值的电流、而 FET 处于关闭状态、则可能需要提高阈值。  

    此致、
    何塞·库索