Other Parts Discussed in Thread: LM25180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25180 您好! 使用 LM25180芯片时、输入电压为12v 时输出不稳定、当负载高于100mA 时无法达到目标输出电压(5V)。 当输入电压增加到24V 时、输出基本上是稳定的。 SW 引脚波形首先在 BCM 模式下输出约2ms、在电压达到约两倍 VIN 后不输出、然后在大约5ms 的周期内循环。 原理图如下所示。