This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:库仑的无源计数?

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282176/bq34z100-g1-passive-counting-of-coloumbs

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、BQ35100

我想 在累加器模式下使用 BQ34Z100-G1、在阅读数据表时有点困惑。 这表明标称电流消耗约为0.3uA。 但是,在使用 GAUGE_Start()函数后,它使用的是130uA。

我的问题是:监测计是否必须不断运行才能准确地测量库仑? 尤其是在负载消耗的电流不是恒定的情况下? 或者 GAUGE_Start ()功能是否只允许通过 I2C 发送计数器的输出? 使用 GAUGE_Stop 之后、Coloubs 是否仍能准确计数?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Bq34z100-G1有3种模式、正常、睡眠和完全睡眠、任何这些模式消耗的电流都比上面提到的要高、我只注意到0.3uA 作为 ADC 输入漏电流、这并不是消耗电流。

      bq34z100还应该没有累加器模式、bq34z100利用一种非常复杂的算法预测可用容量、该算法要求在投入使用之前配置和优化电池模型数据。

      电量监测计可以通过 I2C 命令报告剩余容量、相对充电状态、还会计算累积通过电荷、 但监测计会不时清除该信息以用于计算容量、因此无法仅使用此信息(PassedCharge、即累加冷量)来计算主机的可用容量

      电量监测计在 NORMAL 模式下消耗130uA 或左右电流、此时可以监控 mA 级的充电或放电流、在这种情况下、可以忽略电量监测计本身的130uA 消耗电流。

      在 RELAX 模式下、监测计未检测到负载或充电电流、监测计将切换到 SLEEP 模式或 FULL SLEEP 模式、消耗电流会更低、对于大多数充电或放电电流高于100mA 的应用、可以忽略该误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven、

    在阅读您的回答时、我意识到我输入了错误的器件型号。 我实际上是在问关于 BQ35100的问题。 感谢你的帮助。 我想我必须提出一个新问题。