Thread 中讨论的其他器件:BQ25173-Q1、 BQ25173
您好!
为什么封装电阻器0805用于 R15 (604K)、而不像其他的0603那样使用?
此致
何塞
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为什么封装电阻器0805用于 R15 (604K)、而不像其他的0603那样使用?
此致
何塞
您好、Bill、
感谢您的答复、但与此同时、我们将更改电路以使用"Q1"版本。
由于我们要将电容器充电电压从5.4V 降低到5.0V 以保护 PG 引脚、因此我们现在可以将 FB 电阻器连接到 PG 引脚而不是 GND、从而消除了阻止反向电流的 MOSFET。 考虑到 PCB 上的空间问题、这无疑是一个替代方案。
我不清楚的是、使用上述电路时、出现电源故障时超级电容器为电路供电的漏电流是多少。 我在数据表中找不到此参数、您能帮助我识别它吗?
谢谢。
此致
何塞