This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:有关 TPS3823 PCN 的问题。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283523/tps3823-question-about-tps3823-pcn

器件型号:TPS3823

大家好!

我的一个客户使用 TPS3823-50DBVT 进行当前的大规模生产。

最近、他们收到了 PCN (PCN# 20230830002.3)、该信息表明  TPS3823-50DBVT 将停产。 (TPS3823-50DBVR 不会停产)
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
PCN 表示、 停产的原因是150毫米、目前的制造厂将停止生产。
他们认为 TPS3823-50DBVR 晶圆尺寸将只更改为300mm、器件工艺不会改变。
他们是否认为正确?

问题2.
TPS2823-50 DBVR 电气特性的典型值是否未因器件晶圆尺寸的变化而发生变化?

我们将非常感谢您的回答。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果对  TPS3823-50DBVR 进行了更改、TI 将发布 PCN。 没有停止使用本产品的计划。

    谢谢。