This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:您推荐哪些随附器件?

Guru**** 2638525 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1708-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283457/tps7h5005-sep-what-accompanying-parts-do-you-recommend

器件型号:TPS7H5005-SEP
主题中讨论的其他器件:UC1708-SP

我正在尝试构建推挽式隔离直流/直流转换器。  输入电压26-34V、输出电压28V、输出电流10A。  我不反对使用两个转换器通过 Sync 引脚共享负载。  我的用例 IF 用于 LEO 轨道中的卫星、并且希望尽可能保持我的大部分器件选择为抗辐射或高可靠性。

我正在尝试了解 IC 的输入电压要求、因为转换器的输入电压会高于控制器的绝对最大值。   我注意到在使用栅极驱动器时消耗的电流非常小、我打算这样做。  您能否简单地使用电阻分压器从主电源线为 IC 供电?  该电流是否会流入内部 LDO 并抑制大部分噪声?  我知道这不是最简单的解决方案、但您会推荐一个外部 LDO 吗? 我没有找到输入电压高达34V 的抗辐射 LDO。

如上所述、我倾向于使用栅极驱动器来驱动 GaN FET。  您是否为这种特定的应用推荐了特定的抗辐射栅极驱动器、其中两个低侧 FET 都处于推挽配置中?  我当时在看 UC1708-SP ,这似乎做了这个把戏,但我很好奇,如果我也应该调查另一个。

对于同步 FET 驱动器应用、哪种隔离 IC 系列最适合?  据我所知、将传统光耦合器置于太空环境中时有一个缺点。

我还对用于电压反馈的隔离技术很好奇。  是否也有您推荐的特定 IC 系列?

我的最后一个问题与电流检测电路有关。 数据表中使用了感应电阻器、而推挽计算器 Excel 表中则使用了电流互感器。  该控制器更喜欢其中一个、还是主要取决于感测到的电流量。  朝向感应电阻器方法的低电流、向变压器方法的大电流。  接下来会考虑将感应电阻器值视为足够小以扩展电流传感器的电流范围、但又足够大以抑制足够大的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    我们没有符合该规格的抗辐射 LDO、但我们有一个防辐射 LDO:
    https://www.ti.com/product/LM117HVQML-SP

    GaN 驱动器也存在同样的问题:
    https://www.ti.com/product/TPS7H6003-SP

    我没有向您建议的耐辐射隔离方法。

    控制器可以使用两种方法中的任何一种、如果您想承担电流检测变压器的额外成本以提高效率、则由您决定。

    谢谢。
    丹尼尔