This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:关于 TPS92692 LED 输出电流

Guru**** 2533290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281160/tps92692-q1-about-the-tps92692-led-output-current

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

大家好、我有关于 TPS92692的一个问题、

当我使用  TPS92692降压升压 cc 模式时,我测试 LED 输出电流波形。

我没有使用 PWM 调光。

LED 输出电流波如下所示:

输出电流不是直线且上下波动,最大值为480mA ,最小值为400mA,为什么 会发生这种情况?  

我使用了抖动频率, 我发现如果我不 使用 抖动频率函数,输出电流将变成一条直线,你能帮我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的抖动确实是扩频、在这种情况下、我们调制了频率以降低 EMI。  如您所说、这可能会导致一些振幅变化。  您可以在数据表的第8.3.3节中阅读它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考以上图片。这是正常的吗?  

    我已经查看了数据表 8.3.3 、我认为  扩频频率调制 对开关频率有影响、为什么它影响 V (CSP-CSn)呢?  我还测试了 V (CSP-CSn) 波形、并发现 V (CSP-CSn)会上下波动、因此 LED 输出电流遵循  V (CSP-CSn)。

    您能帮我解释一下吗?

    谢谢!

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinlei,

    它使用较低的展频频率来调制开关频率、因此您将在输出电流上看到较低的调制频率。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我认为 LED 电流应该 保持连续、我不明白电流为什么上下波动。 我没有使用 PWM dimming.please 帮助进行说明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinlei,

    同样、对较低展频频率的调制不是这样。  请阅读有关此部分的数据表。  它与 PWM 调光完全无关。

    谢谢 Tuan