This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:如何使用 LM7310并联2个不同的输入功率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283672/lm7310-how-to-parallel-2-different-input-power-using-lm7310

器件型号:LM7310

亲爱的支持者,

LM7310展示了如何使用2个不同的并联电源。

我们还有另外一个要求、即从两个电源轨提供电流。 例如、 type-C 端口的电源1为5.1V、TYPEA 的电源2为5V。  

来自任一端口的电流不足、因此我们需要它们同时提供电流。

Q1: 如果我们在两个输出端都放置了 Balast 电阻器、则给它施加的电荷可以正常工作。 如下所示

Q2:如果使用降压转换器将电源1和电源2从5V 降至3.8V、则剂量平衡-非平衡变压器可以正常工作? 是否会 导致 降压异常?

Q3:LM7310瞬时电流很高、是否有任何其他具有低 IQ 的二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    问题1:LM7310可以与镇流电阻器一起正常工作。

    Q2:我看不出在开关转换器中使用镇流电阻器有任何问题、因为它是负载的阻性添加、而不是无反应的。

    Q3:平均负载电流是多少? 我不相信这里还有其他理想二极管可以工作、但也许像 TPS22916这样的负载开关 采用与您发送的类似的设置可以工作吗? 静态电流会低得多。

    如果我可以进一步帮助您解决该问题、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克