This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:与 Qi 充电器连接时无电压输出

Guru**** 2504735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283227/bq51051b-no-voltage-output-when-connected-with-qi-charger

器件型号:BQ51051B

我正在设计一种可穿戴传感器、它具有两个可以使用 Qi 充电器进行充电的小型95mA 锂聚合物电池。
我为此选择了 BQ51051芯片、我一直在为该芯片无电压输出的问题感到困扰。

我使用的线圈是:
https://www.mouser.fi/ProductDetail/Wurth-Elektronik/760308101303?qs=%252B7BPNfeNhvUftm5Jfca3kA%3D%3D

我也尝试过以下线圈:
https://www.mouser.fi/ProductDetail/Wurth-Elektronik/760308101103?qs=08RTzaJQxIrlNtbUKB%2Fexg%3D%3D

https://www.mouser.fi/ProductDetail/Wurth-Elektronik/760308101214?qs=SUJESEQH53AiltUeJALBqQ%3D%3D

我已经准备好了成品 PCB、并将芯片焊接在板上。
当我将线圈安装在 Qi 充电器上时、充电器会正常激活。 我已经通过多个充电器尝试过这个方法、所有充电器都可以激活。

然而、当我测量芯片的电压输出时、它保持为零。
无论是否连接了电池、都会发生这种情况。
我使用一个电池进行了测试、两个电池都连接了、结果相同。

我的原理图如下:

也许我的 R5或 R3有误、或者 C29旁边的电容不够?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要注意以下几点:

    几个更新10月23日

    1.) R2和 R3将设置充电电流。 如果设置为400欧姆、则充电电流为785mA、两个小型95mA 电池的充电电流看起来较高。  请尝试增加到 R2约1.4k、这将为您提供充电电流200mA、每节电池大约1C

    2.) 760308101214是最好的线圈,L 值在26uH 和19mm 圆时很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息、我将测试您的建议。