This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:可将 PGOOD 信号用作 EN

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2727, TPS51386, TPS51385, TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283069/tps54334-available-to-use-pgood-signal-as-an-en

器件型号:TPS54334
主题中讨论的其他器件:TPS51396A、LM2727 、TPS51385、TPS51386

尊敬的团队:  

客户希望使用 PGOOD 信号作为 EN 信号。 此概念的目的是在输出电压异常时关断器件。  

有可能吗? 请回顾以下概念、并告诉我您对以下概念是否可用的看法。  

如果无法实现以下概念、那么在输出电压异常时、是否有任何方法可以使用 PGOOD 信号关断器件?  

在红色框中、PGOOD 信号悬空还是 GND?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    很抱歉你不能。 您所指出的这段时间内、PG 将被拉低。

    我们的器件具有过流和过压保护、 非锁存 这意味着器件在保护期间不会关断。  

    我想您需要的是' 闩锁 出现问题时会关闭设备的保护部件。 请查看我们的 TPS51396A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:  

    感谢您的评论。  

    TPS51396A 是一个不错的选择、但客户不想使用 MCU 控制信号。

    那么、是否有其他降压转换器可以将 PG 信号用作 EN 信号?  

    并且客户不想使用 QFN 封装。 引线式8引脚封装 会更好。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    LM2727使用锁存保护、但它是一个控制器、解决方案尺寸很大。 供参考。

     我找到的其他锁存保护转换器是 QFN 封装、例如 TPS51396A、TPS51386、TPS51385……