This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:过压钳位电流

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283258/tps25200-over-voltage-clamp-current

器件型号:TPS25200

您好!

当输入电压介于5.4V 和7.6V 之间时,电子保险丝是否有额外的电流消耗?

数据表仅显示输入处于20V 绝对最大值时的电流、并已启用过压保护。

此外,是否有一个 Iin (on)与 RLIM 的关系图?

谢谢。

亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    感谢您的联系。  我们在最终测试中测试的所有测试条件均在数据表中提及。 除了这些之外、我们不会有其他数据。  

    IIN (ON)不应随 RILIM 变化。  

     此致

    G·库纳尔