This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:无法使用 LT-Spice 打开 UCC28700的 PSpice 模型

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283484/ucc28700-q1-pspice-model-of-ucc28700-cannot-be-opened-using-lt-spice

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700

大家好、

UCC28700的 PSpice 模型无法使用 LT Spice 打开。 打开后将显示此类错误。


但我可以打开其他产品的 PSpice 模型。

您能为我提供一个可使用 LT Spice 打开的仿真模型或方法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    感谢您对 UCC28700的查询。

    我们不支持 LTSPICE 建模或将库文件导入 LTSPICE。 我们可能有未加密模型、但需要共享 NDA。  

    此致、

    哈里什