This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:上传过程中断是否会使电量监测计出现问题?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283816/bq27z561-r2-does-an-interruption-of-the-upload-process-may-brick-the-fuel-gauge

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我们正在一个正在进行的项目中使用电量监测计、并希望能够通过 DFU 引导加载电量监测计、以便在需要时能够刷写其他黄金映像(FG 用于项目的 PCB 上、而不是封装)。

最近、我们曾尝试使用 EV2400来刷写 FG、但错过了该工具确实有内部上拉电阻、内部上拉电阻连接到3、3V、而且该工具似乎无法处理我们 PCB 中使用的1.8V 接口。
此过程未成功完成后、电量监测计确实在地址0x16上做出响应、我们可以重试。
在另一次尝试中、再次出现错误、电量监测计确实会响应其 ROM 地址0x16、但我们无法再次刷写。 我们尝试了几件事,但我们不得不用另一件新的事来替换它。
在第三次尝试中、我们从电量监测计中读取黄金映像并尝试重新刷新另一个映像、但似乎有一个损坏的黄金映像、因此必须再次将另一个映像焊接到板上才能继续。

是否可以完全使电量监测计砖墙、而不是退回到其自己的引导加载程序、并提供对其重新编程的选项?
如果可以选择这种情况、那么我们可能无法更新电量监测计上的固件、而不存在以下风险:如果更新失败、电量监测计不会电量耗尽、因此必须将完整的 PCB 发送回我们、是这样吗?

是否有这样的理由实现引导加载程序?

提前表示感谢、祝您愉快。
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    如果在闪烁过程中燃油表中断、则燃油表可能会变砖。 此外、还需要稳定的电源。 如果您使用 EV2400、则需要3.3V 上拉电压。  

    此致、  

    Jonny.