This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:IIC 错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283598/bq40z50-iic-error

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好、

1.客户读取操作状态寄存器0x0054、发现 SCL 保持低电平 然后读取 RelativeStateOfCharge 寄存器(0x0d)、值全部为0x17。 蓝色为 SCL。 我让客户等待 Gauge 释放 SCL、然后读取寄存器、但客户想知道他们为什么需要等待以及这里为什么发生错误。 您可以帮助就该寄存器读取问题发表意见吗? 谢谢!

2.客户想知道为什么在使用 EV2400与监测计通信时、数据读取间隔为30ms。 为什么此处需要30ms? 客户使用100us、这是一个问题吗?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    1.第一个问题似乎与时钟扩展错误有关、您使用的 MCU 是否支持时钟扩展?

    如果是、电量监测计会自动检测 SCL 线路何时被释放、并且不需要等待时间。

    2.通常、监测计将以25ms 的间隔读取、但如果您在 bqStudio 中打开扫描、这可能会导致时间增加。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺