This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947 BQ25723:OTG 模式

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, BQ25723, TPS25947, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279544/tps25947-bq25723-otg-mode

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: TPS25947TPS25948、TPS25983

您好!

我有一个关于 BQ25723充电控制器的问题。

我计划让它可以选择使用适配器或 USB-C PD 充电、并且可以根据客户的需求在软件中实现两者之间的切换。
是否可以使用 PD 通过使用适配器或 UCB-C PD 输入作为支持来为系统供电、以提供足够的电源?

我计划使用2个不同的 PD 芯片、例如 TPS25750D 用于输入和输出、因为用户在我的系统中需要2个不同的插头用于输入和输出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    那么绘制一个方框图是可行的吗?  我们有许多适用于多输入或多电池应用的参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010240

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的答复!

    您可以在随附的方框图中找到。 在此配置中、一次只有1个输入处于工作状态。 在该软件中、我想让它可以在灌电流配置中的 OTG 模式和正向模式配置之间进行切换、以便我可以使用正常的适配器为系统供电。
    我的第二个问题是:在正向模式下、我通常可以为我的系统供电并为电池充电、以防我的系统未使用所有电源或者当系统需要比适配器所能提供的更多电源时电池提供缺失的电源。 使用 OTG 模式时是否可以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您的方框图。 您的问题是、在 OTG 模式下、可以让电池为系统供电、同时为 PD 耗电设备生成 OTG 电压。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的澄清。 我使用2个电源输入(USB Type-C 和直流筒形)、因此我搜索了优先电源多路复用、并找到了多个选项、例如 TPS25983、TPS25948和 TPS25947。 但是、除了 TPS25947数据表的第54页、我无法找到任何有关 PD 的有用参考设计
    您能否提供一个能够更好地解释电路的电路或参考设计?

    此致、

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    您可以启动新的主题帖、也可以转接至 TPS 专家。  

    您更喜欢哪一种方式?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    当然、您 可以将我转给 TPS 专家。 感谢您的答复。
    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您要查找哪种类型的信息。 是特定于电源开关还是特定于 PD 控制器?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:
    我将两个电源输入连接到我的系统、并使用 TPS259470ARPWRTR 创建一个电源多路复用器。 但是、一个输入使用直流插孔、另一个输入使用带 PD 的 USB Type-C。 我在 TPS25947 数据表第45页看到一种方法、它将理想二极管与 PD 和 TPS259470ARPWRTR 一起使用、这样我就可以创建此电源多路复用。 您能否提供有关如何将 PD 控制器连接到两者(理想二极管和 TPS259470ARPWRTR)的更多信息、例如参考设计、分级或类似操作。 我正在将 STUSB4500 或 TPS25750D 用作 PD 接收器控制器。

    谢谢!
    此致

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我支持 USB-C PD 控制器、所以从 PD 控制器角度向您提出一些看法。 我将重定向到电源开关团队、以获取有关 TPS259470的更多帮助。

    我们的 USB-C PD 控制器支持内部和外部电源路径。 使用外部电源路径时、需要某种形式的外部开关。 (本例中为 TPS25947或理想二极管)。 PD 控制器上配有 GPIO 和栅极驱动器、用于控制外部开关的打开和关闭。 在这种情况下、您似乎要将外部电源路径 GPIO 连接到 TPS25947的 OVLO 引脚或 LM73100的 EN/UVLO。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    感谢您的答复。 我的问题与此申请相关。 使用 TPS25750时、PD 侧要使用哪些引脚 (第54页)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    上图中的 TPS25947位于源路径上。 功率流从 VIN 引脚到 VOUT 引脚再流向 USB 端口。  

    PD 控制器可以控制 EN、OV 等引脚来启用、禁用器件。 FLT 引脚用于监控故障。  

    此致

    G·库纳尔