This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:PIN12 (稳定13V 电源)电压不稳定。

Guru**** 2386880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283485/ucc256404-the-pin12-regulated-13-v-supply-voltage-instability

器件型号:UCC256404

您好、E2E:

当我们使用 UCC256404的客户设计 OBC 的 LLC 时。

当我们启动产品时、PIN12的电压  有时可能会不稳定。

我们已经检查了 PIN12 电压,它 显示在下面的视频:

e2e.ti.com/.../ucc256404.mp4

 该 故障 仅在我们刚刚为产品通电时发生。

什么原因可能导致此故障? 或者、我们需要针对 PIN12电压配置哪些运行状态?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR:

    控制器可能会在启动期间进入故障状态。 首先、您需要确定触发故障的信号。

    您可以按照应用手册的第3节来调试该问题:

    UCC25640x LLC 谐振控制器特性简介和开发指南(TI.com)

    由于故障主要在启动期间发生、因此可能是 OCP。 您可以进行以下更改以避免启动期间的 OCP:

    此致

    马尼坎塔