This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:原理图审阅- 12V 向下至5.5V 输入至5V LDO

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282696/tps629210-q1-schematic-review---12v-down-to-5-5v-into-a-5v-ldo

器件型号:TPS629210-Q1

您好!

此原理图中整合到5V LDO 中的12V 到5.5V 降压稳压器能否实现稳定的低电流运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    原理图看起来不错、只有一条注释。

    对于如此高的5.5V 输出电压、输出电容器 C118可能具有较大的降额、最终导致电容不足。

    请再添加一个22uF 电容器或至少保留一个占位符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    太好了、谢谢!

    我添加了一个额外的输出电容器。 我的布局是否正常? 我已经尽可能减小了环路。

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    布局看起来不错。

    我无法看到 GND 覆铜与 FB GND 过孔之间的连接、请确保布线远离高频噪声、以避免环路问题、因为 FB 是敏感信号。