This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于升压充电器的建议

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283313/recommendation-for-boost-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25505TPS61033

尊敬的 E2E:

我正在努力制定一个允许我使用低电压源(1.9V)为锂离子电池(3.7-4.1V)充电的设计。

到目前为止、我所做的是使用升压转换器(Pololu 的 U1V11F5)将电压从1.9V 升压至5V、然后将其输出连接到锂离子电池充电板(TP4056)。  

以下是我观察到的情况:

1.电源(1.9V/0.88A)连接到升压器。

2.当连接到充电器时、升压器电压测量为4.05V (即使当它与充电器断开连接时、它显示为5V)

3.充电器输出电压为3.851V (连接到电池时)。 消耗的电流为25mA。

好的、我有几个问题:

1.在输入电流为1A 和2V 时、升压器要求负载效率达到或超过70%以上以获得5V 输出、我们在本例中满足这一要求。 因此我想知道为什么它消耗1.67W 的功率而仅提供0.1W? 这与最大功耗跟踪点有什么关系吗?

2.市场上是否有任何升压充电器可以接受2V 输入电压和大约800mA 的电流来为我的电池充电?

非常感谢。

科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    我无法回答您关于  U1V11F5和 TP4056的问题、因为它不是我们的产品。 我不知道最大功耗跟踪点是什么意思、因为我不确定 您的 PV 面板应用在哪里。

    关于 升压建议、TPS61033可以接受1.8V 输入电压并通过800mA 输出。 但如果您 需要 MPPT 器件、可以尝试 bq25505。

    此致、

    特拉维斯