This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1

Guru**** 2430360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283773/lm7480-q1-lm7480-q1

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

您好!
我在 使用 PSpice for TI 的设计中使用了 LM74800-Q1_TRANS.LIB、但该器件未被识别为 TI 产品、因此我仅使用3个标记运行仿真。
PSpice for TI 在 PSpice 库中也没有该产品。  
如何解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Waldo、

    我们可以在私聊中为您提供未加密模型。 请接受我的朋友申请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这将为您提供很大帮助。
    我接受了您的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldo、向模特发送了私信。 因此、在这里关闭该线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。