This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:开漏输出配置

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282167/tps3840-q1-open-drain-output-configuration

器件型号:TPS3840-Q1

大家好、

我计划 在用于汽车应用的设计中使用 TPS3840DL16DBVRQ1器件。 目的是监控直流/直流转换器输出电压并充当电源正常电路。  

我要监控的电压为6V、当电源电压降至5.5V 以下时、应会发生欠压故障。  

我计划使用以下配置中所示的器件  

R1为100K、R2为41.2K (这会将电压触发器设置为5.483V)  

我的复位输出将连接到具有3.3V 电平的 MCU。  

我的问题是、由于我正在使用开漏输出、我可以将复位引脚上的外部上拉电阻连接到3.3V 电源吗?  或者、它是否应连接至 VDD 存在限制?  

另外、请查看 我的 TPS3840DL16DBVRQ1设计是否符合我的电源正常要求。  

--

提前感谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的提问!

    您的原理图在我看来是正确的。 连接和电阻器值似乎是数据表中建议的值。  

    您可以通过两种方式将上拉电阻器连接到 VDD 引脚或源极、只要它处于建议的运行条件下即可。 请在下面的中找到/Reset 的建议操作条件。  

    另一个因素是上拉电阻值决定了实际 VOL、输出容性负载和输出泄漏电流(ILKG (OD))、并请注意上拉电阻器越低、输出电压(VOL)越低。

    希望这对您有所帮助。 如果您需要更多帮助、请告诉我

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sila Atalar:  

    感谢您的回复。  

    考虑到复位引脚上的上拉电阻为10K、连接到3.3V 电源。 VOL 和 VOH 分别是什么?  

    考虑到 R1和 R2为100K 和41.2K、在将6V 作为输入的情况下、我的 VDD 将为1.751V。 我的复位将上拉至3.3V。 我认为这不应该成为问题、因为它具有开漏输出。 请确认。  

    如果我的 VDD 降至1.5V 以下、即最低建议工作电压、该怎么办? 在这种情况下、我的复位有什么行为?  

    --  

    提前感谢、

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    每当 VDD 引脚在 稍后的传播延迟时间后低于阈值电压时、就会对复位进行置位。 如果 Vdd 低于 VPOR、则输出未定义、因为器件的功率不足。  

    当  R1和 R2分别为100K 和41.2K 时、我不认为有任何问题、在将6V 作为输入的情况下、我的 VDD 将为1.751V。 我的复位将上拉至3.3V。 您可以使用10k Ω 上拉电阻器。  

    为了便于理解、我想 快速解释什么是 VOL 和 VOH。

    VOL–低电平输出电压。 这是逻辑低电平条件下监控器输出端的最大电压。  

    VOH–低电平输出电压。 这是逻辑高电平状态下监控器输出端的最小电压。

    如果您的上拉电阻值适合 /RESET 引脚的建议电压和电流条件、Vol 和 Voh 将是数据表中提供的值。

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sila Atalar:  

    我在此处担心的是低于 VPOR 条件的 VDD。 RESET 连接到不同的电源(3.3V)、并且当 VDD 低于1.5V 时、输出将处于未定义状态、并且由于存在上拉至3.3V 的电压、因此在该状态下 RESET 引脚可能会上拉至3.3V。 由于我将此设计用于电源正常应用、因此即使在 VDD 未通电时、这也可能会导致错误的电源正常指示。 有没有建议解决这个问题?  

    --

    提前感谢  

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我理解您的担忧、感谢您指出这一点。 没有为 VPOR 下定义输出状态。   

    但 TLV840MADL12DBVRQ1可能是更好的选择、因为它与 TPS3840-Q1相比具有更小的 VPOR (max)值、并且与 TPS3840-Q1具有引脚对引脚兼容性。 您只需要更改分压器值。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    A·西拉