This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:如果先前的电路具有输出电容器、AEF 是否会工作?

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281570/lm25149-q1-will-aef-work-if-previous-circuits-have-output-capacitors

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149LM25148

我们希望使用信息娱乐平台中的 LM25149-Q1提供预稳压的5V 电源来馈送其他稳压器。

LM25149-Q1的馈电将通过理想二极管和(可选)升压稳压器实现、如下所示:-

理想二极管和升压稳压器都会在其输出端连接电容器。

是否有方法可以使 AEF 在这种情况下正常工作、或者电容会使 AEF 变得不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很可能是陶瓷电容器会使 AEF 不稳定。

    理想情况下、您应将 AEF 直接置于电池上、因为它只有5V 的信号(用于 SEN 和 INJ)、这样它就可以消除多个源的噪声。

    否则、尽管这是一个附加元件、但电容器和 AEF 之间的电感器将帮助提供消除所需的阻抗。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多

     直接连接电池比较好、但我们确实需要保护 LM25149-Q1免受反向连接和曲轴波形等问题的影响。

    放置在 LM25149-Q1附近的大型铁氧体磁珠芯片(例如 Murata BLE32SN120BH1)是否会帮助 AEF 工作? (对于电感器、它们有可能与电容器共振、但铁氧体磁珠似乎不太容易发生这种情况。)

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我不确定、但我不认为铁氧体磁珠通常具有足够的阻抗来与 AEF 相对抗。

    升压转换器频率是否与 LM25149同步? 它是否始终在运行?

    升压转换器通常具有较低的 EMI (连续输入电流)、因此只需使用升压转换器的输入 EMI 滤波器就可以解决问题。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多

    我们计划将升压转换器开关频率与降压转换器相偏移、以传播任何干扰、根据您的推测、它只会在电池电压较低的期间进行开关。 真正的问题是、我们将只在发往具有大型内燃机的车辆的装置上安装升压转换器、即严重的启动波形。 而 EV 单元只会出现短接线。

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    Hmm 知道了、那么您似乎很难将 AEF 用于您的电容器要求。

    您可以尝试使用铁氧体磁珠测试 AEF、但如果 ESR 或 L 不足、AEF 可能会随这些电容而振荡。

    然后、您可以禁用 AEF、或将 LM25148作为同一控制器降级、而只需增强电感器即可实现更无源 EMI 滤波。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

     是的、我们将放一个开发板、看看结果是什么样的。

    非常感谢

    克里斯