This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:VSYS 3.3V 和5V

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283359/tps65219-vsys-3-3v-and-5v

器件型号:TPS65219

您好、团队成员:

我看到有 VSYS 3.3V 和5V 的变体、所有其他规格都相同。

但是 、3.3V 型号只需要2个降压转换器、而5V 型号需要4个降压转换器。

将5V 型号与两倍的降压转换器配合使用是否有任何优势?

即使有些客户更喜欢5V 电源线、仍然必须将3.3V 馈送到 PVIN_LDO1和 PVIN_LDO34、 我没有看到选择5V 型号的任何优势。

↓VSYS=3.3V (TPS6521902)

↓VSYS=5V (TPS6521901)

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    感谢您的联系。 我们仅建议在其中一个降压稳压器配置为输出3.3V 时使用5V 输入电源 。 TPS65219 PMIC 上的降压稳压器的余量要求约为0.7V、因此、如果输出电压配置为3.3V、降压稳压器的电源必须至少为4V。   

    所有显示3.3V 输入电源的图也可以使用5V 输入。 如果客户将输入电源从3.3V 更改为5V、则需要使用3.3V 降压转换器替换外部电源开关。 PVIN_LDO1 (LDO1输入)可由外部3.3V 降压电源供电。  

    谢谢。

    布伦达