请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG2100R044 大家好、
只是想检查它是否可以实现100%占空比。
因为它具有使用自举电容器驱动高侧 FET。 LSFET 是否需要导通才能为 Cboot 充电(HS 关断)、或者内部是否存在另一个 FET 来为 HS FET 能够以100%占空比导通的自举充电?
BTW、集成驱动器是否具有米勒钳位电路? 谢谢。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
只是想检查它是否可以实现100%占空比。
因为它具有使用自举电容器驱动高侧 FET。 LSFET 是否需要导通才能为 Cboot 充电(HS 关断)、或者内部是否存在另一个 FET 来为 HS FET 能够以100%占空比导通的自举充电?
BTW、集成驱动器是否具有米勒钳位电路? 谢谢。
BRS
假设