大家好!
我们的设计使用 LM5175、会发现输出调节有问题。
其为18V/5A 设计。 8至6V 输入。
由于在升压模式下无负载、它在18V 时工作正常、在负载时输出电压下降、而在更低的输入电压下工作电压更高。
在空载条件下、当 VIN 转换到降压/升压区域~15V 时、当 VIN 下降时、输出锁定至 VIN +1.5V。
在无负载升压时、其位置为19V、在负载条件下则约为17.5至17.75V。
是的、与 EVM 板相比、我们在 ISNS、BIAS 和 VOSNS 上缺少电容器。 我已经从 EVM 中删除了这些、它没有什么区别。
此外、COMP 引脚在降压/升压区域内削波至3V、且仅在 COMP 引脚0V 的降压模式下运行。 为什么会这样呢?
任何想法或支持,以帮助这个问题将被应用.
此致、
汉弗莱