This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:电感器选择

Guru**** 2664645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282490/tps61230a-inductor-choice

器件型号:TPS61230A

您好!  

我是学生、我正在使用 TPS61230A 将3.7V Lipo 电池升压到5V。 我想知道这个1uH 电感器: https://www.digikey.com/en/products/detail/tdk-corporation/VLS6045EX-1R0N/5286692是否 适合这个用途。  

我  在另一篇文章中看到了 www.digikey.com/.../21380895很好、我只是在尝试寻找一种更具成本效益的电感器。

这是我的原理图和电路板、如果对它们进行回顾并提供一些意见、我将不胜感激。  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    电感器可用于您的应用。 但请检查您的电路板是否确实需要6A 器件。 您的 MCU 仅消耗1.5mA、我在您的原理图上看不到任何其他负载

     关于布局:

    将所有相同的净对象倒在上面、不要在电源路径上使用十字。

      如果您真的 需要一个6A 器件、那么与 SW 引脚连接的线太细了。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的意见! 是的、我要将一个 LED 灯条连接到电路板右侧的 GND、DIN 和5V 焊盘、因此需要更高的电流。