This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:锁存和忽略 EN/UVLO 输入

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283466/tps25947-latching-on-and-ignoring-en-uvlo-input

器件型号:TPS25947

您好!

我正在开发的一款产品上、我使用了  TPS259470LRPWR 作为负载开关。 由于固件中的一个错误、在打开开关时、实际上可以非常快速地切换 EN/UVLO 引脚。

我发现在这大约0.5秒后、器件会没有响应、并且无论 EN/UVLO 引脚上的电平如何、都将保持开启状态、直到断电。

这对我来说不再是个问题、因为我已经修复了固件中的错误、但我认为应该与我分享、以防其他人遇到同样的问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    欢迎来到 E2E、感谢您的到来。

    您能否共享  EN/UVLO 的配置文件、以检查器件是否进入测试模式并变为 无响应。  

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我没有在示波器上拍摄任何屏幕截图。

    实质上、EN/UVLO 将保持高电平~1ms、然后保持低电平10ns、最后再次变为高电平。 我注意到、只有当它持续超过大约0.5秒时、它才会锁闭、否则会按预期工作。

    感谢您的快速响应。