尊敬的 E2E:
我正在努力制定一个允许我使用低电压源(1.9V)为锂离子电池(3.7-4.1V)充电的设计。
到目前为止、我所做的是使用升压转换器(Pololu 的 U1V11F5)将电压从1.9V 升压至5V、然后将其输出连接到锂离子电池充电板(TP4056)。
以下是我观察到的情况:
1.电源(1.9V/0.88A)连接到升压器。
2.当连接到充电器时、升压器电压测量为4.05V (即使当它与充电器断开连接时、它显示为5V)
3.充电器输出电压为3.851V (连接到电池时)。 消耗的电流为25mA。
好的、我有几个问题:
1.在输入电流为1A 和2V 时、升压器要求负载效率达到或超过70%以上以获得5V 输出、我们在本例中满足这一要求。 因此我想知道为什么它消耗1.67W 的功率而仅提供0.1W? 这与最大功耗跟踪点有什么关系吗?
2.市场上是否有任何升压充电器可以接受2V 输入电压和大约800mA 的电流来为我的电池充电?
非常感谢。
科伊莱