This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:3 μ BQ24610输出异常

Guru**** 2513415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280826/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

我用 BQ24610芯片做了电源充放电管理方案、 焊接电路板后功率输出异常:PG 管脚的 LED 异常闪烁、BAT 输出异常(当时输出电压约为1.17V)(注:我的输入电压是15V、电压设计为12.6V)。 电源电路设计如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供原理图中使用的电容值? 我无法告知 C72、C74和 C75的电容等。  

    您还能提供 VCC、VREF、PG 和 REGN 信号的示波器捕获吗? (与数据表第8.6节中的图1类似)

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C72使用100NF、C74C75使用10uf。 现在、我没有示波器来帮助查看图片以了解原理是不是有问题? 此外、该板的上部 PG 与 LED 灯连接、当它加电后、LED 灯将不断闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在原理图中、输入适配器电压为12V、但您在此处的说明中说输入为15V、所以我想验证它是否为15V、对吗?

    此外、请查看包含重要参数充电器计算的附件、并验证这些值是否与您的设计尝试实现的值一致。 需要注意的一点是、 CTTC (C80)似乎很小(请参阅下面的电气特性表)。   

    e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_Hao.xlsx

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源为15V、电池输出电压为12.6V。 我将其设计为与两个电压输出兼容:12.6V 和8.4V。 对于12V 电源、您需要修改后部 R104以将电池输出电压调节到8.4V。 我正在检查我的焊接问题。 感谢您在查看抽奖过程中提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的澄清。  

    TTC 引脚上的电容器与快速充电安全计时器相关。 最小时间为1h、这意味着该引脚上的最小电容约为11nF (估算值)。  

    如果您有其他问题/疑虑、请随时与我们联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行修改、然后重试。 感谢您一直以来对我们的帮助和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    没问题!