This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2000C:配电开关与 EFuse 与热插拔

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2000C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281552/tps2000c-power-distribution-switch-vs-efuse-vs-hotswap

器件型号:TPS2000C

尊敬的团队:

当我阅读上述所有三种 IC 解决方案(负载分配开关或负载开关、电子保险丝和热插拔)的数据表时、我知道这三种解决方案都将执行相同的任务集、即电流监控、电压监控、 输出电压的受控启动、故障监控或诊断、以及适当的电流或电压保护。  

从技术上讲、我想了解一下这三个产品(电子保险丝、热插拔和负载分配开关)的主要区别。

有人能详细解释一下区别吗?

此致、

Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    TPS2000C 是一款限流开关(某些器件可能也将其称为负载开关)。 与电子保险丝的区别在于器件处于短路状态或欠流状态:

    限流开关将以其电流限制值输出(在 TPS2000C 上为典型值)。 然后、当电路从短路或过流中恢复时、器件将返回正常运行状态;或者当故障状态持续过长时间并且器件过热时、可能进入热关断状态。

    一个电子保险丝--基于我的理解,会 在短路时关闭输出。  

    电子保险丝和热插拔器件不在我的店内、我们内部正在努力将该链连接到其他团队、以便对这些器件类别发表进一步评论。

    姚万淇

    产品营销工程师

    电源接口 USB 产品系列

    >>了解更多: USB 电源开关选择指南 <<

    >>了解详情:汽车 USB 充电端口解决方案<<

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Wanqi! 非常感谢您的快速响应。 我了解负载开关的 jist。 我将等待其他人评论其他系列器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    需要一些时间与 EFuse 和热插拔团队取得联系,将尝试尽快分配给他们,谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Kuno。  

    请别着急,慢慢来。

    此致、

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。  

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    电子保险丝只不过是具有集成 FET 的热插拔解决方案。 与配电开关相比、它们提供了更多的保护功能。

    大多数配电开关不提供过压保护、热关断、内部 FET 保护环电子保险丝/热插拔器件。

    您能否分享您的应用或最终产品以推荐合适的器件

    此致、

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    尽管该查询并不 特定于任何应用、但我想了解以下情况的具体首选项、以及为什么不是同一应用中的其他器件?

    1. USB 保护

    2. SFP 保护

    此致、

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    上述所有器件均可满足 USB 和 SFB 保护要求。 使用电子保险丝和热插拔器件时、解决方案成本会很高  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Rakesh