This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:直接使用 bq20z90和 bq29330校准 BMS PCB

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ29330, BQMTESTER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279038/bq29330-calibration-of-bms-pcb-directly-using-bq20z90-and-bq29330

器件型号:bq29330
主题中讨论的其他器件:BQ20Z90BQMTESTER、BQEVSW

您好!

我一直使用 bqMTester 校准板和 bq 多站测试仪软件 v1.50来校准具有模块 bq20z90和 bq29330的 BMS PCB、使用更新 VTI 每小时手动调整电压和电流读数、 我现在正在考虑通过 LabVIEW 程序来执行此操作、以便可以在对每个 BMS 单元进行校准时获取电压、电流和温度的校准值。

我是否需要使用  bqMTester 板? 是否有方法(公式)可以计算 CAL。 需要从 直接测量中获得的值(增益、增量等) 并将其直接编程到单元中? 摘自 slua379.pdf。 我是否需要向它发送一条命令  、告诉它电压是多少、 然后 是电流 和温度?

有人以前在 LabVIEW 或类似产品中进行过此操作吗?

非常感谢您提供任何帮助

祝你一切

顺利。 史蒂夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们实际上不再支持 BQMtester、您可以按照随附的 BQ20z90校准指南操作、不需要使用 BQMtester 进行校准。

    我们不支持 LabVIEW 集成、因此您需要使用与 LabVIEW 兼容的 USB-I2C/SMBus 适配器自行实现。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/slua355b.pdf

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:


    感谢您的响应、尽管我 可以实时完成、您知道我可以从哪里获得将测量值发送到器件以进行校准所需的命令吗? 或许有一个例子、在我查看的任何 PDF 中、似乎都不是很清楚?

    TIA、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    校准电量监测计的命令在上面我所链接的 PDF 的代码示例中给出、我会将它们用作校准的参考。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我很感谢它记录在该 pdf 中、我以中包含一些值的示例为例来了解我使用 NI-VISA 通过  EV2300进行 SMBus 接口写入器件时的外观。 例如、如果校准测量值为1伏、1安和20摄氏度、您会发送哪些命令?

    谢谢。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很遗憾、我没有任何直接的应用手册示例、其中包含用于校准的特定电压和电流。 但它应该会为您提供在电路板上进行校准和验证所需的所有步骤。 如果您需要一个示例、可以使用带 BQEVSW 校准的逻辑分析仪来查看发送的所有数据包。

    此致、

    怀亚特·凯勒