This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259474L 是否可以检测过流并设置为100 mA?

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TPS2640, TPS24710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279461/tps25947-can-tps259474l-detects-over-current-and-set-at-100-ma

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS2640TPS24710、TPS2490

尊敬的朋友:

我需要一个负载开关在100 mA 到500 mA 和根据应用进行设置之间提供过流保护、这意味着负载开关必须能够在最低100 mA 下感应和执行操作。  问题是、由于 TPS259474L 的数据表仅提供来自500mA 的过流设置数据、我不确定该器件是否能够检测并设置与100mA 一样低的过流。

如果此器件不能提供低电流保护、请建议任何具有3-20V 输入电压、1-4A 规格(加上过流断路器功能)的其他负载开关器件。  

关于 TPS259474L 的另一个问题是:当检测到过流时、除了内部 FET 关断外、PG 引脚/信号如何?  

 谢谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的联系。  

    TPS259474在此处可能不适用。 CB 操作时、PG 将变为低电平:

    1.您只需要断路器吗? 电流限制器件可以正常工作?

    2.请查看 TPS2640器件 它可以支持高达0.1A 的过流检测、而且我们还可以通过 MODE 引脚选择 CB 功能。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kunal

    感谢您的答复。

    TPS2640看上去一切正常、但从4.2V 开始工作。  我有两个电路需要受到保护、一个电路在100mA 上高达20V (来自升压器)过流、另一个电路在3V (来自 LDO)下在300mA 周围过流。 我希望两个电路都使用一个芯片。

    您认为 TPS24710如何? 其最大 Vin=30V、也应能在20V 下工作。

    我可以选择 Rsens = 0.25 Ω、因此电流限制阈值= 100mA、快速跳变阈值= 240mA、在锁存模式下、我将获得断路器功能。 我对吗?

    或者有任何其他好的建议吗?

    是的、我需要断路器功能、至少有一个 PG 或 FLT 信号(低电平有效)、允许我在电子保险丝器件之前连接升压器/LDO 的 EN 引脚、这样也会在过流发生时完成断路器功能。 因此、实际上并不需要内部 FET。

     此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们将检查并恢复合适的热插拔。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TPS24710建议的最大电压为18V。您应该使用 TPS2490。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek

    我曾提到、我有一个电路在3V 的电压下工作、我需要一个在3V 到20V 的电压下工作的电子保险丝过流控制器。  

    遗憾的是、TPS2490从9V 开始工作。

    此致

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们没有任何可以在3V 至20V 输入电压范围内工作的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于100mA 检测、数据表显示增加 ILIM 电阻器  降低电流阈值并提高精度。  

    过流阈值、RILM = 6.65 kΩ  0.425 0.500 0.575 (+-0.075A)

    过流阈值、RILM = 3.32 kΩ  0.850 1.007 1.150 (+-0.150A)

    使用 ILIM 公式、使用33.3kOhm 电阻器时的预期阈值是多少?预期精度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有这些数据。  电流限制仅具有两(2)个 RILIM 值。