请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51581 大家好、对于 LM51581升压器件、5V 输出的效率图显示出比6V 时更高的效率(随附了 webench 报告中的图形)。 我认为 webench 中存在一个 LM51581器件建模错误。 请确认。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.