This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:TLC5940替代

Guru**** 2543890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282929/tlc5940-tlc5940-alternative

器件型号:TLC5940

尊敬的诸位:  

我们需要一个能够独立控制16个不同 LED 通道 PWM 状态的16通道 LED 驱动器。  

到目前为止、我们已经评估了 TLC5940、但我们发现其中存在以下不便:

  • 与主机控制器的复杂接口(SCLK、SIN、GSCLK、空白、XLAT 线)
  • 需要从主机一直向驱动器发送所需的所有16个通道的 PWM 值、即使我们不想更改通道的 PWM 值也是如此。  
  • 如果要对片上 EEPROM 存储器进行编程、我们需要施加高压(+24V)。  

您能向我们推荐一些具有 PWM 功能的 LED 驱动器吗?

  • 与主机控制器简化的接口
  • 无需任何主机控制器干预即可保持所有通道先前设置的 PWM 值。 主机控制器只会发送一次设置通道 PWM 值的命令、驱动器芯片会将所有通道保持在所需的 PWM 状态、直到接收到来自主机控制器的新命令。  

提前感谢您投入的时间和精力。  

此致、
Bojan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bojan:

    您会告诉我您的电子邮件地址、我们可以通过电子邮件对此进行讨论、因为我会更及时地处理邮箱中的邮件。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚刚在 PM (连接请求消息)中与您共享了我的电子邮件地址。  

    期待收到您的回复。  

    此致、
    Bojan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bojan:

    我会在下周一给您发送一封电子邮件、因为我现在还不知道。 感谢您的耐心!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bojan:

    请向您的邮箱核对、感谢您的耐心等待!

    BR、Jared