This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:有关 SW-PGND 下冲的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282531/lm60430-questions-about-sw-pgnd-undershoot

器件型号:LM60430

您好!

我想问您一个有关 LM60430的问题。
关于 SW-PGND 下冲、数据表中的绝对最大额定值指定了"100ns、-3.5V"的瞬态。
但是、在数据表的图8中、SW 引脚的下冲约为-5V。
图8中的 SW 引脚波形是否超出额定值?
请告诉我您对这个波形的看法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是问题、这也可能是由接地引线的电感引起的测量误差造成的。 谢谢。

    奥罗拉