This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:采用双相结构的单输出下的 EN 引脚控制

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282750/lm25143-q1-en-pin-control-under-single-output-with-dual-phase-structure

器件型号:LM25143-Q1

您好、TI 专家。

我是否可以知道 ENx 是否可以在单输出-双相结构下单独控制?

我们必须相应地连接 MODE/FBX/SSx 引脚、但想知道是否仅能将 EN2拉低以禁用相同结构下的第2相。   

我们需要按照所需顺序启用相位1和相位2的电源。

我注意到最近有人提出类似问题、但我需要您对此器件进行确认。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    是的、正确、您可以对绝缘子裙相位2进行切换。 但请注意、数据表显示"当输出电压设置为0.6V 至1.5V 之间时、采用单输出交错运行方式的 LM25143-Q1不支持切相。"

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥兰多!

    感谢您的确认。

    BTW、如果我们在启动期间首先禁用 EN2、然后再启用 EN2引脚。

    当第2相开始运行时、我们是否预计会看到更大的输出纹波?

    想知道在我们将 EN2引脚拉高后、内部机制是否会自动等待一个周期以启用相位2功率级。

    =>方案 B

    以防 IC 在第2阶段启动期间不会遵循交错运行、从而使此时整个输出纹波稍大。

    =>方案 A

    下面的演示假设在 IL1上升时启用 EN2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    EN 不会立即开启高侧 FET。  

    只有时钟会开启 FET、因此应该更接近情况 B。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多