请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 您好、团队成员:
我看到有 VSYS 3.3V 和5V 的变体、所有其他规格都相同。
但是 、3.3V 型号只需要2个降压转换器、而5V 型号需要4个降压转换器。
将5V 型号与两倍的降压转换器配合使用是否有任何优势?
即使有些客户更喜欢5V 电源线、仍然必须将3.3V 馈送到 PVIN_LDO1和 PVIN_LDO34、 我没有看到选择5V 型号的任何优势。
↓VSYS=3.3V (TPS6521902)

↓VSYS=5V (TPS6521901)

此致、
桑原启