This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要适用于 NMC 电池的充电器和监视器

Guru**** 2759155 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265120/need-a-charger-and-a-monitor-for-a-nmc-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25616

嗨、大家好!

计划在新器件中使用 NMC 电池。 对于该应用、我需要   为 NMC 电池配备充电器和监视器 IC。 因此、NMC 不是被列为支持的化学物质。 TI 的现有产品是否不支持 NMC 电池?

此致

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的充电器支持锂离子电池。 大多数主机控制的充电器器件具有灵活的充电参数、可在寄存器中设置。 您是否有可以分享的电池规格? 另外、请更具体地说明充电要求、以便我们推荐最符合您要求的充电器 IC (VIN、串联电池数量、充电电流、任何充电相关要求等)

    请根据监控器 IC 的建议启动新主题、以便我们的电池监控团队可以提出相应的建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing Zou:

    请参阅随附的所有电池规格。 选择合适的充电器 IC 是否足够或者我是否需要获得更多相关信息?

    此致

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据有关充电电压和电流的规格、 BQ25629 (QFN 封装 )或 BQ25628 (WCSP 封装)是 I2C 控制的锂基电池充电器、支持4.2V 的充电电压和高达2A 的充电电流、是充电器 IC 的良好选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的答复。 是否有适用于上述电池的独立类型的充电器 IC? 在充电的情况下、我们需要将简单的5V 或12V 电源连接到器件。 因此、我们希望避免充电器和器件之间发生通信。 器件本身就是主机是否可行?

    此致

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    BQ25616是一个独立选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

     BQ25616旨在获取定义关于 D+和 D-输入的充电参数的信息。 是否也可以将电压仅连接到以下引脚:

    • VBUS
    • VAC

    它是否会进入"未知适配器模式"并且充电电流由 ILIM 定义? 那么、我应该让输入保持悬空以始终进入"未知适配器模式"、还是应该将其绑定到高电平或低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未使用 D+/D-引脚、请将这两个引脚悬空。 输入将被检测为"未知适配器"、并且输入电流限制将由 ILIM 引脚设置。 请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993268/bq25611d-bq25611d-schematic-review/ 以获取 BQ2561X:原理图审查和 PCB 布局设计技巧。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我还有一些问题:

    • 输入电流限制和充电电流之间的区别是什么(该值可通过 ILIM 和 ICHG 上的电阻器进行调节)
    • 当我将300mA 定义为充电电流时、是仅用于为电池充电、还是 也用于为我的系统供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请见下方。

    输入电流限制和充电电流之间的区别是什么(此值可通过 ILIM 和 ICHG 处的电阻器调节)

    输入电流限制是指输入 VBUS 引脚的电流限制、而充电电流是指流出 BAT 引脚的电流。

    当我将300mA 定义为充电电流时,是仅用于为电池充电,还是 也用于为我的系统供电?

    ICHG=的300mA 仅将 流出 BAT 引脚的充电电流设置为300mA。  

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这是否意味着电感器电流为 I_L =(I_chg + I_sys)+ I_RIPPLE/2? 因为数据表中的公式6只考虑 I_chg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    公式6用于计算电感器峰值电流。 平均电感器电流是 Ichg 和 Isys 的总和。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 当我连接了输入电压且电池电量低时、V_Sys 的电压是否与电池电压相同、还是 V_Sys 在我通过 V_SET 引脚配置的电压下稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当存在有效的 VBUS 时、 将应用最小系统电压设置。 有关 详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.6.1窄 VDC 架构。

    2.当仅使用电池时, 9.3.2设备通过电池上电时,d/s 上没有输入源并且 VSYS 跟随 VBAT。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 数据表指出 PG 和 Stat 引脚上的最大灌电流为6mA。 但没有用于连续运行的电流。 我想使用5mA 电流驱动一个具有开漏输出的 LED。 这是 允许的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6mA 是最大连续引脚输出灌电流。

    谢谢