This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145RGYR 的精确引脚对引脚替代产品

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LV5144, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283118/exact-pin-to-pin-alternate-for-lm5145rgyr

主题中讨论的其他器件:LV5144LM5146

尊敬的专家:  

我们提供 TI 的产品- LV5144 95V 同步降压直流/直流控制器。  

我们 早就使用了 LM5145RGYR、并且在我们用于电动摩托车的同步降压转换器的许多设计中得到了验证。

我们是否可以在没有 任何修改或验证的情况下将 LM5145RGYR 替换为 LV5144RGYR?  或者、我们是否需要任何特定测试来 重新验证?

 LV5144RGYR 是否已投入生产?  两个 IC 是否有差异?  

谢谢!

维卡斯  

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    通过查看电气特性、这些器件具有99%的相同性、 电源电流存在一些可以忽略不计的差异、但如果没有、应该替换这些器件。

    我怀疑 这些 IC 是相同的设计、只是制造流程不同、位置差异或材料差异、或者两者的组合。

    LM5146也适用于此插座。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多